This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088-Q1:从 Vout 到 Vin 的泄漏电流

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61088-Q1, TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761503/tps61088-q1-leakage-current-from-vout-to-vin

器件型号:TPS61088-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS61088

大家好、

如果 TPS61088-Q1在 TPS61088-Q1 (Vout)输出端(不是由 TPS61088-Q1创建、而是在同一节点上)车辆电池提供12V 电压并且 Vin = 0V 的情况下、有多少泄漏电流(如果有)可能从 Vout 流向 Vin?

实质上、如下图所示、电流可能流动的电流大小。

感谢您的支持!

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    由于 Vin=0V、因此 TPS61088处于关断状态。 从 Vo 到 Vin 将不会有泄漏。 唯一的泄漏来自分压电阻 R3和 R4。