This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25600D:5.5V 设置时 VAC OVP 阈值的精度

Guru**** 2507145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761330/bq25600d-accuracy-of-vac-ovp-threshold-at-5-5v-setting

器件型号:BQ25600D

您好!

我们可以将 VAC OVP 阈值设置为5.5V (REG06[7:6]=00)、但电气特性中没有最小值/最大值。 它也大约为 +/- 5%与其他设置类似? 我还想知道它在5.5V 设置时的迟滞。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satosi-San、

    您请求的参数未按数据表中未显示的特性进行描述。 我们测量的典型值处于+-5%的相似范围内。 迟滞约为100mV。 这些数字仅供您参考、不提供保修。