This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76925:BQ76925电流测量不准确且噪声较大

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761230/bq76925-bq76925-inaccurate-and-noisy-current-measurement

器件型号:BQ76925

您好!

我将 BQ76925用于3节电池。

电压测量(VCOUT)非常稳定且精确。

但是、电流测量(VIOUT)不符合预期。 VREF 为3V、SENSEN 通过 RC 滤波器连接到 VSS (如数据表表表表27中建议的2x1k Ω 和0.1uF)。

Rsense 为50m Ω。

在零电流下、测得的 VIOUT 噪声非常大、输出为20xxmV (增益= 4)和22xxmV (增益= 8)。 当当前值>0时、VSENSEN 和 VSENSEP 都会发生变化。 测量 VSENSEE915 <VSENSEN for discharge current. 也很奇怪 我检查了代码以确保 I_AMP_CAL=0来测量 VSENSEN、I_AMP_CAL=1来测量 VSENSEP。

我不知道如何开始进行故障排除。 有什么建议吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Trong、
    检查 VSS 与电池(GND 或基准电势)的连接、如数据表的图22所示。 数据表第一页或图16上的简单原理图未明确说明这种连接。 如果连接缺失、电路将不会参考 GND。 VIOUT 电路不是差分测量电路、而是在2个输入之间切换的单端测量电路。 请注意、图中显示了 SENSEN 和 SENSEP 连接的定义、将 SENSEP 置于感测电阻器的电池组侧。
    为了确定电流、应计算2个输入的差值。 如果 SENSEN 和 VSS 之间的连接具有较长的布线长度、则 SENSEN 电压可能会随着电流的变化而发生显著变化。 由于 Rsense 相对较大、因此电阻器的电压应大部分。
    请注意 MCU ADC 的分辨率及其引入的粒度。 如果您使用过 EVM、您可能已经注意到报告的电流变化、与 ADC 的一个计数相比、变化幅度相对较大。
    当然、请检查引脚和其他组件是否焊接良好。 比较其他已组装的示例板。 考虑组件在组装过程中是否已损坏。