This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192:I2C 线路上的上拉电压。

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761449/bq24192-pull-up-voltage-on-i2c-lines

器件型号:BQ24192

您好!

我使用的是 BQ24192充电 IC。 请告诉我、我们能否提供3.3V I2C 上拉电阻?? 由于在数据表中提到 VDDPULL-UP = 1.8V。 由于 I2C 线路主要是开漏电路、因此我们可以使用它上的任何上拉电压值。 请确认相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sagar、

    您可以使用3.3V 作为 I2C 上拉电压。 1.8V 是针对该规范进行测试的最小值、并且仍具有正常运行的 I2C 通信。


    此致、
    Joel H