This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:需要 EVM 的原理图和 PCB 文件

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761527/bq25710-need-schematic-and-pcb-file-for-the-evm

器件型号:BQ25710
主题中讨论的其他器件:BQ25170

您好!  

1.我希望收到适用于 BQ25170的 EVM 设计文件。  

2.如果我使用此器件进行降压/升压功能并为电池组充电、我是否仍然在 USB、I2C、CMPOUT、CMPIN 等上进行电路或连接、即支持充电和降压/升压功能需要最少的连接、是否可以使其他引脚保持开路/常闭状态?  

谢谢。

高拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Gaurav、

    我已向您发送一封私人邮件、向您发送 EVM 设计文件。

    这取决于几个方面。 您需要什么充电调节电压? 您是否需要电源路径功能? 我建议查看数据表、以确定您需要和不需要哪些特性来开始评估运行器件所需的特性、特别是将说明哪些引脚是可选的。


    此致、
    Joel H