This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TPS53679:用于 TPS536C6的 Linux 驱动程序

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53681, TPS53679, TPS53622, TPS53659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761185/linux-tps53679-the-linux-driver-for-tps536c6

器件型号:TPS53679
主题中讨论的其他器件:TPS536C6TPS53681TPS53655TPS53678TPS53659TPS53622

工具/软件:Linux

尊敬的先生:

  我们在项目中使用了 TI TPS536C6和 TPS53681。

  1) 关于 Linux 内核4.xx 中的"drivers/hwmon/PMBus/tps5367.c"(用于 TPS53679的 Linux 驱动程序)。

  1-1)我们已经为 TPS53681使用了此 Linux 驱动程序。

  2)、但我们找不到适用于 TPS536C6的 Linux 驱动程序。

  Q2-1)您能告诉我们 如何 下载适用于 TPS536C6的 Linux 驱动程序吗?

 3) 3)关于 NVM 编程

 3-1)在"slua888_NVM_Programming_for_VR13_Power_Controllers.pdf"文档第1章简介中、该文档说:

     >> 本指南概述了针对以下 TI VR13控制器器件的 NVM 编程:

      >>  TPS53679、TPS53659、TPS53622、TPS53678、TPS53658、 TPS53655和 TPS53681。

 Q3-2)"slua888_NVM_Programming_for_VR13_Power_Controllers.pdf"文档是否适用于 TPS53681和 TPS536C6?

  谢谢你。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hank、

    如您的另一个线程所述、我们不直接为我们的控制器提供/支持 Linux 驱动程序。 您在该主题中下载的第三方驱动程序可能适用于 TPS536C6的基本功能、但我无法了解它是否能够正常工作或工作效果如何。

    您为我们的控制器下载的编程指南无疑适用于 TPS53681和 TPS536C6。 但是、由于 C6是新一代控制器、因此它可能没有该文档中介绍的所有特性。 但是、基本功能仍然与上一代产品相同。

    谢谢、

    Carmen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的友好支持。

    1) 1)我们将尝试使用 TPS536C6的"tps5367.c"驱动程序。

    2)、我们将遵循 TPS53681和 TPS536C6的 NVM 编程的"slua888_NVM_Programming_for_VR13_Power_Controllers.pdf"文档。

    请帮我们关闭此案例。