This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23600:热阻的尺寸与电路板铜面积之间的关系有何不同?

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31503, LMZM23600
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759814/lmzm23600-wrong-dimension-in-thermal-resistance-vs-board-copper-area

器件型号:LMZM23600

图7和图69。 封装热阻与电路板铜面积间的关系、无气流均以 平方厘米为单位表示电路板铜面积

您能否确认这是否正确、或者这应该是平方毫米(这更有意义)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jurjen、

    该图中的厘米单位是正确的。 如果您需要使用4层电路板的热阻为62C/W、则需要20cm^2 = 2000mm^2 = 44.7mm x 44.7mm 电路板的最小铜面积。 通常情况下、器件应用于100mm x 100mm 双面 PCB 、类似于 LMZ31503脚注2的数据表说明。 但是、这不适用于客户设计、因此我们创建了一个热设计表、该表有助于说明客户在特定热阻值下所需的实际铜面积。  

    此致、
    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、在评论"TI 建议顶层和底层采用不间断的 GND 层或铜的 GND 区域"之后、该微型器件所需的实际尺寸至少是其自身尺寸的50倍? (5cm^2、而不 是大约0.12cm^2)

    或者、我是否错过了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jurjen、

    在本例中、0.12cm^2的结果为0.346 cm x 0.346cm、约为3.46mm x 3.46mm。 器件本身仅为3.8mm x 3mm。

    根据我之前的答复、假设您使用63C/W、则需要20cm^2的覆铜区、该覆铜区大约为45mm x 45mm。 这是正确的、并基于使用不同覆铜区和多个 LMZM23600 IC 进行的实际散热板测试。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个 PCB、总面积为10cm^2。

    LMZM23600 为 3.8mm x 3mm、因此约 为0.12cm^2。 我想:这真的是“针对……  具有空间受限需求的应用!! 我需要这个。

    但是,它需要20cm^2的冷却面积(或至少5cm^2)... 这不 受空间限制、它很大、让我认为对于 空间受限的应用而言、此器件是绝对无用的。

    因此:我是否遗漏了什么? 如果 TI 需要如此大的冷却面积、为什么要设计这么小的组件?

    编辑:

    您是否有小于5cm^2的铜区域的热阻数据?

    我预计在5V 时需要0.35安培、输入电压为36V (最坏情况)、如图10所示、功耗约为0.35W。

    最高环境温度为35°C、最高 工作结温为125°C、因此我需要(125-35) C / 0.35W = 257 C /W 的热阻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jurjen、

    在这种情况下、您将在0.35A、最大环境温度为35摄氏度的情况下运行36V 至5Vout 转换。 图69中显示的数据是实验室工作台的实际热读数。 尽管该图不包含任何小于5cm^2的电路板面积、但我们可以推断出电路板面积小于5cm^2的大致情况、查看该图、该图类似于指数衰减。 在2.5cm^2时、预计不超过150C/W。

    由于您的功率耗散应用相对较低、仅为0.35W、环境温度低至35摄氏度、因此我认为此处不需要较大的铜面积。 按照数据表公式、您需要设计一个功率低于257 C/W 的电路板、如果不打算让 PCB 面积像微型模块本身那样小、我认为借助图形外推、这不会对您造成问题。 我可以返回到图中、得到最适合图69中所示指数衰减模式曲线的方程、以获得更具体的数字。

    如果您考虑了特定的铜面积、我可以通过图表来查看它是否处于20mm x 20mm 以下热阻的预期外推范围内。 简而言之、如果您的应用要求电路板尺寸的热阻低于257C/W、我认为您在设计尺寸小于20mm x 20mm 的电路板时不会遇到太多问题。

    此致、
    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试了外推。

    数学 外推

    观察图69中的曲线在何处具有"脉冲"弯曲、可以看到两层 PCB 使用了以下数据点:

    4. 73.
    9. 67
    16. 63.5
    25 60.75
    40 60

    在这5个点中、我最适合的是:R_theta = 59.85 + 22.875 * exp (-0.126 * A)、铜面积单位为 cm^2。

    将铜面积 A 缩小到可得到最大 R_theta = 59.85 + 22.875 = 82.7 C/W

    但是、我质疑这种最合适的方法、因为相关区域(0到10cm^2之间)中的数据点数很少、这确实决定了曲线。

    图形 外推

    我也无法轻松进行良好的图形估算。 我还添加了您的" 在2.5 cm^2时不超过150C/W"、这确实看起来很高(请注意、图69中的 R-theta 始于50 C/W)。

    我想我将尝试我的当前设计

    其顶部铜面积为0.45cm^2、底部铜面积为10cm^2 (但我预计 该底部铜面积的2cm^2确实有助于降低 R-theta)。

    如果器件需要更大的顶部覆铜面积(因此、将其他元件从其上推开、从而迫使 PCB 尺寸增加)、我将更好地寻找一种能够使 其声称空间受限的解决方案...

    在这种情况下、我建议 TI 在数据表第1页的图片"单面布局解决方案尺寸24V 至5V、0.5A 直流/直流转换器"中展示全部事实。

    因为所示的解决方案尺寸 最多为10mm x 7mm。

    以及特性中的文本: 27mm2解决方案尺寸、采用单面布局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jurjen、您好!

    感谢您的建议。 也许我们应该突出显示指向数据表热设计部分的链接。

    LMZM23600解决方案占用的电路板面积非常小。 如您所见、只需一个输入和一个输出电容器即可获得5V 输出电压设计。 热设计是任何电源转换器设计的重要组成部分。 通常使用 PCB 铜来消散转换过程中的功率损耗。 所需的铜量将随应用条件(例如输入电压、输出电压、输出电流、环境温度、PCB 上的其他热组件等)而变化。 数据表的第11.1.1节尝试突出显示这一点、并就此提供一些指导。

    话虽如此、对于您的设计、其功耗看起来大约为0.35W。 根据您的条件、在器件达到最大125°C 之前、热阻可高达~250C/W。 如果您有10cm^2的底部 GND 覆铜、我认为这应该足以实现该热阻。

    以下是一个示例、其中我们将可调输出电压版本器件的评估板 PCB 修整为以下尺寸:

     

    借助此电路板尺寸和0.5W 的封装损耗、器件在室温下的温度接近75C:

     我希望这些补充信息将有所帮助。  

    谢谢、  
    Denislav