This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM117QML-SP:LM117QML-SP 辐射

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM117QML-SP, LM117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761144/lm117qml-sp-lm117qml-sp-radiation

器件型号:LM117QML-SP
主题中讨论的其他器件: LM117

LM117QML-SP 是否有辐射报告?

HDR (高剂量率)和 ELDRS

和单粒子/闩锁  

具体而言、我正在寻找  

5962R9951705VXA 或5962R9951707VZA

这两种方法都可以在我的应用中使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、John、

    TI 尚未对 LM117进行重离子测试、但其他器件已经过测试、可以通过网络搜索找到数据。

    测试的产品可能与航空级 LM117不完全相同、但我们希望结果相似。  

    设置响应将在很大程度上取决于输入电压和输出电压、电容和负载等工作条件。

    它是纯双极产品,因此 SEL 不会成为问题。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、John、

    我们找到了一份有关 LM117的长者报告。

    附件是我们能够找到的内容。

    谢谢、

    Daniele2e.ti.com/.../LM117_5F00_8B2919K019_5F00_JM081X21_5F00_WFR2_5F00_ELDRS_5F00_BIASED_5F00_100k.pdfe2e.ti.com/.../LM117_5F00_8B2919K019_5F00_JM081X21_5F00_WFR2_5F00_ELDRS_5F00_UNBIASED_5F00_100k.pdf