This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:bq34110 EVM 连接问题

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761027/bq34110-bq34110-evm-connection-issue

器件型号:BQ34110

大家好、

我的客户现在正在评估 bq34110 EVM。 他们在测试黄金文件和程序时发现 bq SW 存在34110连接故障问题。 他们尝试更换新的34110器件、发现了相同的现象、而2.5V 输出正常。

测试条件:使用32V 直流电源为 EVM 板供电、EV2300连接到计算机。 在 bq SW 上读取的数据都是错误的(大多数数据是1287xx)。 他们尝试插入和拔下 EV2300。  bq34110 和 Q1 均 已损坏。 您能否帮助检查电路板的连接并分析此问题的原因? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的问题将很快在此处得到解答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lenna、

    请确保 VEN_EN 有效。

    请按照快速入门指南中的步骤进行初始启动: www.ti.com/.../sluubx6.pdf

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    您是说 VEN_EN 位应设置为1还是设置为0?

    此致、

    莱纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lenna、

    使用外部分频器时、请将 VEN_EN 位设置为1。

    此致、
    Bryan Kahler