This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 100W 反激式控制器

Guru**** 2810925 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5023-2NBEVM, LM5023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761233/100w-flyback-controller

主题中讨论的其他器件:LM5023-2NBEVMLM5023

您好!

我的客户正在寻找 适用于100W 交流/直流开放式电源设计的反激式控制器。

它们的要求如下。  对他们来说,什么是一个好的解决方案?

  1. 电流模式控制
  2. 最小开关频率≥20kHz (频率折返)
  3. 无突发模式切换
  4. 空载输入功率< 250mW
  5. 平均效率> 88%
  6. 集成有源 X 电容器放电(可选)
  7. 集成高电压启动
  8. 欠压/欠压(可选):
  1. Brownin 电平≤75Vac
  2. 欠压电平≤40V 交流
  • 输出电压≥25Vdc
  • 保护:

    1. OVP:闭锁
    2. OCP:自动恢复
    3. OTP:自动恢复(可选)

此致、

厘米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    厘米

    我建议查看 LM5023。 它是一款 QR 反激式、能够满足包括 OVP 闭锁在内的所有要求。 EVM LM5023-2NBEVM 接近这些规格、因此我们建议订购评估性能的板。

    此致、
    Eric