This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A:TIDA-0817适用于800V 和15KWh (连续电流)电池组

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760702/bq76pl455a-tida-0817-for-800v-and-15kwh-continuous-current-battery-pack

器件型号:BQ76PL455A

您好、先生、

    我们是汽车启动和构建高性能电动摩托车。 对于电气方面、我们希望电池组实现主动平衡。 我认为根据当前的情况、没有人使用它、他们使用被动平衡。 那么、我的第一个问题是、主动平衡对于15KWh 电池组是否可行? 对于此电池组、30A 持续电流和60A 峰值电流持续10秒、100A 脉冲。 我们希望您支持我们找到合适的解决方案。

我正在寻找 TIDA-0817作为第一个原型。 第一步、我们打算使用 TIDA-0817构建615Wh 电池组。 我们有16S4P 单元结构。 那么、使用1 TIDA-0817是可行的吗?

您建议将 BMS 用于我们的应用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Omkar、

    感谢您的提问和关注! TIDA-00817是我们推荐的有源平衡解决方案,但请注意,您的平衡电流限制为5A,此设计需要 bq76pl455a 以外的其他几个组件。 由于具有卓越的成本效益和更低的系统复杂性、许多解决方案使用具有被动平衡功能的 bq76pl455a、但我们提供了大量有关此 TI 设计的文档、可帮助您快速上手。 我建议首先阅读 bq76pl455a 数据表、以确保这些规格满足您的系统需求。 网址为 :www.ti.com/.../bq76pl455a-q1.pdf。 此器件可监控多达16节电池、但可堆叠、因此您只能将其中一节用于16S 模块。

    此致、

    泰勒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Taylor 的快速响应、  

    以下哪一项更好、符合精确测量和电池寿命以及最佳安全、主动或被动平衡?

    您的任何潜在客户目前正在使用 TI BMS 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Omkar、

    已有研究表明、当使用相对较高的平衡电流时、主动平衡可以提供更长的电池寿命、尽管它在工业中不常见、因为通常较高的成本超过优势-因此您可能需要在此处作出一些判断。 使用较少的组件来执行检查和较低的平衡电流(减少了对热问题的关注)、实现功能安全要求可能更容易、因此无源器件可能更容易实现安全-尽管这取决于您的整个系统、但这可能并非总是如此。

    此致、

    泰勒