This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:禁用保护 IC

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761535/bq2970-disabling-the-protection-ic

器件型号:BQ2970

大家好、我有一个独特的应用、它将 BQ2970用作单节电池保护器。 电池绝不会从系统中物理取出、它会永久连接到充电器/电源。 产品要求是电池与系统其余部分保持断开/隔离状态、直到控制信号被独立系统拉高。 然后、该控制信号应启用电池。

由于功率预算超紧、因此不需要在电源路径上添加额外的 MOSFET/负载开关。 我希望有一个推荐的解决方案可以通过控制信号来启用/禁用 BQ2970及其低侧 MOSFET。 控制信号可提供~20mA 的电流。

我的问题是、能否使用控制信号直接为 BQ2970 BAT 引脚供电? 还是在 BAT 和 PACK+之间连接一个 P 沟道 MOSFET 并使用控制信号来启用/禁用 MOSFET、从而启用/禁用 BQ2970的更好解决方案?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Alex
    我会使用 PFET 的选项。 我不希望控制信号中的任何延迟会影响 bq2970的响应时间
    谢谢
    Onyx