This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A39:符合航天标准的器件

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A39, LM2991
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761514/tps7a39-space-qualified-parts

器件型号:TPS7A39
主题中讨论的其他器件: LM2991

我需要一个用于 DAC 负电压的线性稳压器。

应用是军事/航天应用。

对于正稳压器、我使用的是 mil 版本的 TPS7A4501

我正在寻找与这一个匹配的负稳压器或 TPS7A39类似的双稳压器、因为它具有 MIL-Space 版本。

功耗不超过100mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uriel、

    我们的产品参数搜索显示、我们有4个符合 MIL 或航天标准的负 LDO。  所有器件都能够实现您的输出电流、因此我将向您发送参数搜索、以便您更好地查看哪种器件最适合 您的应用

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。
    我将使用 LM2991进行实验、因为没有比这更好的噪声