This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25018:LM25018的问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760423/lm25018-questions-of-lm25018

器件型号:LM25018

我们对 LM25018有一些疑问,您能不能提供帮助? 谢谢

1. ic 是 LM25018,问题:根据下面的公式,在哪里可以找到 LP (MAX.)   和 LP (最小值) 数据表中的值?

是否需要最小纹波电流? 建议纹波电流值?

3. 内部高侧集成325mA。 内部高侧和低侧 MOSFET 可支持多少电流(最大值)?

  因为当 OCP 时电流将上升至648mA。   我们担心 MOSFET 会损坏…Ω

  4.△IL1是降压侧=>它的值是什么?  Vpeak-peak 或 Vrms 或 Vmax。 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅以下我的回答。

    1.我认为我并不完全理解你的问题。 您可以根据您的公式和运行条件- VIN、VOUT、IOUT、FSW、计算 LP (MAX)和 LP (MIN)。 您还可以在数据表的第20页看到有关如何选择变压器的示例。

    2、如数据表第20页所述、最大电感器初级纹波电流可通过方程式26计算-您在第四个问题中将其称为方程式26。

    3.325mA 是可提供的连续电流、不会进入电流限制。 电流限制将保护器件不会看到它无法支持的电流。

    4.您可以根据自己的设计计算此值。 这是降压电感器纹波电流(A)。

    如果您有任何其他问题或有任何疑问、请告知我。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katelyn、

    对于 Q3回复,有多少电流将触发电流限制? 如何计算 OCP 点? OCP 是触发低侧 MOSFET 还是触发高侧 MOSFET?

    对于 Q4回复,计算结果值 define => Vpeak-peak 或 Vrms 或 Vmax。 ?

     

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于 Q3、最小电流限制为390mA。 这是峰值电流限制、这意味着峰值电感器电流将受到限制。 因此、这将降低平均电流。

    对于 Q4、这将计算纹波电流、因此结果以安培峰-峰值为单位。

    此致、
    Katelyn