This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:UCC24612/UCC24610正向拓扑

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24610, UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761085/ucc24612-ucc24612-ucc24610-in-forward-topo

器件型号:UCC24612
主题中讨论的其他器件:UCC24610

尊敬的同事:

我的电源模块客户问

UCC24612/UCC24610是否可用于正向? 请详细说明。

 我找到了以下材料、为什么控制 SR 无法通过 UCC24612进行控制?

 UCC24610 具有 SYNC 引脚、可通过对初级侧信号进行采样来控制次级侧。  UCC24612 不从初级侧采样。 有问题吗?

3.对于 UCC24612参考设计 、我在 TI.com 中仅找到了 LLC 中的 UCC24612应用和反激。 我们是否有相关的参考设计?

4.如果客户希望使用 SR、我们是否有更好的参考设计?

感谢您的大力支持!

此致、

罗克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在您的陈述"控制 SR 无法通过 UCC24612控制"中、您的意思是 UCC24612无法打开 SR MOSFET 或无法关闭 SR MOSFET? 我们需要结合控制 SR MOSFET 来检查您的 UCC24612电路、以查看您的电路是否正确。
    2. UCC24612使用 VD 至 VS 压降进行控制、因此无需直接对初级侧采样。 您指的是什么问题?
    UCC24612专为 LLC 和反激式而设计。 如果正向使用、经验法则是 fsw < 100kHz。
    我们没有将 UCC24612用于正向转换器的参考设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当 fsw>100kHz 时、UCC24610可用于正向?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、根据数据表、在设计用于同步 的适当外部电路上高达600kHz、即需要适当的同步信号以关闭栅极。

    在应用中、必须仔细评估功率损耗、以便在目标效率和开关频率之间进行权衡。