This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22670:LM22670MRE-ADJNOPB 15V Vout 分压器电阻值问题

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761450/lm22670-lm22670mre-adjnopb-15v-vout-divider-resistor-value-problem

器件型号:LM22670

尊敬的 TI EE:

        使用 LM22670MR-ADJNOPB、Vin:24V、Vout:15V 的降压电源。

        我很难确定分压电阻值。请帮助确保下面的图中哪一个更好。

       谢谢!

此致

Cheney_Sun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    根据我的计算结果、第一个选项可提供14.996V 的输出电压、第二个选项可提供15.017V 的输出电压。 这两个选项都将为您提供大约15V 的输出。

    如果您对分压器还有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Katelyn