This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL1963A-Q1:关断模式下的 TL1963A-Q1输出电压不为零。

Guru**** 2523790 points
Other Parts Discussed in Thread: TL1963A-Q1, TL1963A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760998/tl1963a-q1-tl1963a-q1-output-voltage-in-shutdown-mode-is-not-zero

器件型号:TL1963A-Q1
主题中讨论的其他器件: TL1963A

降级器、

  我使用 TL1963A-Q1将13.5V 输入电压转换为12V 输出电压、TL1963A-Q1的关断引脚由外部控制器控制。 请参阅以下原理图。

当关断引脚被拉至低电平且 IN 引脚为13.5V 时、我在 OUT 引脚处获得1.59V 电压、该电压预计为零或非常低的电压。 您能否解释一下、为什么在我下拉关断引脚时 OUT 引脚上的电压相对较高?

 当我在 OUT引 脚上放置一个1k 欧姆的并联电阻器时、我得到大约0.2V 的电压。  因此、我认为可能是泄漏电流造成了非零输出电压。 但这毫无意义、因为在数据表中的关断模式下、泄漏电流仅为几安培。

非常感谢。

此致、

唐耀胜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    唐耀恒、您好、

    输出电压保持高电平的可能原因是 TL1963A-Q1或下游组件提供固定电流。 添加一个负载电阻器会从输出电容器消耗其中的一些电流、从而降低输出电压。 如果 TL1963A-Q1不是处于关断模式、则导通器件仍可允许一些电流流流流过输出电容器充电。 通过测量关断引脚电压可以确认或消除这种可能性。 如果电压低于0.25V 的低电平阈值、则器件处于关断模式、下游元件可能会提供保持输出电压的电流。 如果可能、从 TL1963A-Q1的输出上断开所有负载、确保关断引脚为低电平、并测量输出电压。 如果它仍然相对较高、则 TL1963A-Q1是根本原因。 如果不是、下游组件负责保持输出。

    谢谢、
    Gerard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerard、您好!

       非常感谢您的回复。

    我断开下游组件并再次重复测试。 当输入13.6V 并下拉关断引脚(测量值为0.13V)时、输出变为1.99V、即使关断引脚对地短路、输出仍为1.99V。

    此致、

    唐耀胜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唐耀恒、您好、

    您最初的想法是正确的-输出电压是流经通流器件的泄漏电流的结果。 在高输入电压下、TL1963A 和 TL1963A-Q1的泄漏电流高达100uA。 因此、可通过减小反馈电阻器的尺寸来降低关断期间的输出电压。 有关更多信息、请参阅以下主题:

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/680165/2505213

    谢谢、

    Gerard