This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659038-Q1:IRPS5401的替代产品

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS659038-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760835/tps659038-q1-alternative-to-irps5401

器件型号:TPS659038-Q1

您好!

我想找到 IRPS5401的替代方案,我在当前设计中使用了两个 IRPS5401s 来为 Xilinx FPGA :XAZU4E 供电。

12V 输入且符合 AEC-Q100 标准、具有2级温度范围:优选–40°C 至+105°C。

是否有任何建议?

另一个问题是 :TPS659038-Q1的 OTP 默认电压输出是多少? 是否可以通过 I2C 对 OTP 进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最小值、

    TPS659038-Q1没有 Xilinx 解决方案。 该器件在出厂时由 OTP 进行编程、之后无法更改电源序列。

    对于汽车 Xilinx 解决方案、我建议从以下参考指南开始: www.ti.com/.../tidudn1b.pdf
    此设计使用5V 输入电压、因此您需要12V 至5V 的额外前置稳压器。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    任何推荐  的用于从12V 转换到5V 的前置稳压器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是否直接连接到汽车电池? 如果是、您可能需要降压/升压来支持启动条件。 否则、简单的降压就足够了。 我建议在 TI.com 上使用我们的搜索工具来查找此器件。

    如果您需要有关推荐前置稳压器的进一步帮助、我需要知道所需的最大电流以及电压范围。

    谢谢、
    纳斯塔莎