请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS659038-Q1 您好!
我想找到 IRPS5401的替代方案,我在当前设计中使用了两个 IRPS5401s 来为 Xilinx FPGA :XAZU4E 供电。
12V 输入且符合 AEC-Q100 标准、具有2级温度范围:优选–40°C 至+105°C。
是否有任何建议?
另一个问题是 :TPS659038-Q1的 OTP 默认电压输出是多少? 是否可以通过 I2C 对 OTP 进行编程?