主题中讨论的其他器件: USB 转 GPIO
工具/软件:Linux
我正在尝试了解如何编写 Linux (C 语言)实用程序、该实用程序将在运行的系统上读取 UCD90120a 的配置。
我最初的想法是尝试使用 TI Fusion 的"PMBus 日志记录"功能。
希望日志文件将捕获 PMBus 命令序列 Fusion 通过读取 UCD 配置自行初始化。
这有道理吗? 是否有更好的方法来完成我要做的事情?
到目前为止、我有一个 PMBus 日志文件、但我对我要查看的内容有点困惑。
我希望 PMBus 日志文件捕获所有配置信息、例如"单击以配置设备"弹出框选项卡中的所有数据字段。
但是、我认为我看不到全部。
为什么、例如、我在 PMBus 日志文件中看不到"电源轨名称"数据?
TI Fusion 显然正在检索它、但我看不到它。
2."非洲顾问办"是什么意思?
它看起来像是日志文件行、其中"Adapter"字段="SAA"是实际的 PMBus 命令、而"Adapter"字段="PMBus"则只是注释。
可以对此进行评论吗?
如果您能提供任何建议、我们将不胜感激。