This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549D22:TPS549D22满足 Vout 非单调启动 DCAP 模式的要求

Guru**** 2538880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS549D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761053/tps549d22-tps549d22-meets-vout-non-monotonic-start-up-with-dcap-mode

器件型号:TPS549D22

大家好、

我的客户现在正在使用 TPS549D22、并满足 Vout 非单调启动要求。  RCC R=1k Ω C=100nF 负载=2A 的 RC、当更改为 DCAP3模式时、它运行良好。 您对这种现象有什么想法或经验吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    客户为什么选择 DCAP 操作? 在 DCAP 运行时、您需要在输出电感器上添加额外的 RCC 网络。 根据我的经验、如果 RCC 网络产生较大的补偿、则输出启动可能不是很线性。 我建议使用 DCAP3、如果它对客户有用。  

    谢谢、

    Sue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    感谢你的答复。

    DCAP 原因:

    1.客户以前熟悉 TPS533XX 系列。
    2.较大的插入纹波可以提供更好的抖动性能。

    我还想知道、当我们进行定义时、为什么将 DCAP 和 DCAP3保持在一个芯片中。

    根据我的经验、如果 RCC 网络产生较大的补偿、则输出启动可能不是很线性。

    您是指上述较大的插入纹波吗?

    BTW:TPS533XX 系列是否也存在此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克、

    具有 DCAP 和 DCAP3的原因是灵活性。 对于希望将 POSCAP 用于输出电容器的客户、DCAP 拓扑非常适合它们(由于 ESR 较大、无需额外的 RCC 补偿)。 因此、对于某些客户来说、这是一个选项。

    是的、如果插入纹波较大、瞬态响应较慢、交叉带宽较小、因此启动可能不像应有的线性。 TPS533xx 系列的工作方式相同。

    谢谢、

    Sue