This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23880:有关 TPS23880浪涌保护组件的问题

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23880, TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761408/tps23880-question-about-tps23880-surge-protection-component

器件型号:TPS23880
主题中讨论的其他器件: TPS23861

大家好、TI 团队成员、

   我已经将 TPS23861四端口雷击浪涌电路板 原理图作为 TPS23880浪涌保护的参考指南。 我  有一个 关于线路端 MOV V14E230P 的查询、 该查询在原理图上显示为 RV1至 RV4。   为什么您 选择 V14E230作为 MOV、在交流230V 下使用哪个钳位电压以及从 VR1到 VR4的位置? 我们是否可以使用直流58V TVS 来替代它?  为什么您在 PHY 端使用两种 TVS、哪一种称为 TCS-DL004-250-WH 和 CDSOD323-T05C? 我们只能使用一种类型的方法吗? 谢谢!  

 

e2e.ti.com/.../TPS23861-6Kv-PSE-PR2189E1_5F00_SCH.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Cheng、

    这些 MOV 是根据电流选择的。  为端口1 (75A)、端口2 (50A)选择了 Littlefuse V14E230P、V10E230P 和 V07E230P、 和端口3 (25A)。对于高达1000V 的测试电压、可能不需要使用 MOV、因为 IEEE 802.3标准规定、对于10/700 µs μ s 脉冲测试、PSE 必须具有至少1500VPK 的耐受强度。 以上端口4就是这种情况、在这种情况下、将使用以太网供电的电气瞬态抗扰度中提供的指导。 如果 PSE 端口的设计符合 IEEE 802.3标准中指定的1500VRMS 或2250VDC 额定值的耐受额定值、则2000V 测试电压可能不需要 MOV。 对于此设计示例、将对端口3使用 MOV。 MOV 肯定需要满足超出 PSE 耐受强度的测试水平、在大多数情况下、这包括4000V 测试水平、当然也包括6000V 电平。 MOV 也将用于端口1和端口2、以说明设计和选择过程。

    在数据端、 CDSOD323-T05C 是瞬态电压抑制 器、而 TCS-DL004-250-WH 是瞬态电流抑制器。 我认为您需要这两者、但最好咨询 PHY 供应商、了解他们对数据线保护的建议。 谢谢。

    此致、

    一分钱