请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R2 当我将 bq40z50-R2连接到 EV2400到 PC,它总是说 没有来自器件的确认。我使用两节7.8v、并使用外部12V 电源 为 PACK+和 PACK-。我尝试将4p 连接到 PACK+,、但没有区别。
我 尝试连接 BQ34Z100 EVM, 它成功了。如上图所示,为什么?
我发现 R19使用了错误的,、应该是0.001Ω,我实际使用1kΩ。但 我想知道 我是否可以使用 0来替换0.001Ω?
随附的文件 是 我的电路 、它是根据 偏心 EVM 设计的。
为什么 没有人 回答我的问题。我很匆忙!