请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS40322 大家好、团队、
通过 TPS40322的 TINA 仿真和 EVM 的测量(单输出版本)、 EN 引脚的最大电压与 BP6、6V 相似。
我们是否可以确认它是否正确?
谢谢你。
此致、
丁
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.