This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H100-Q1:获得 IEC/UL 认证

Guru**** 2536750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27S100, TPS1H100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761249/tps1h100-q1-iec-ul-certification

器件型号:TPS1H100-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS27S100

您好、先生、

我们是否拥有 IEC/UL 认证?

谢谢、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我会检查并与您返回。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帕特里克-

    您在寻找什么 IEC 规格? TPS27S100是该器件的工业版本、其应用手册位于此处、讨论了 IEC61000-4-x 测试:  


    谢谢、

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick、

    汽车版本 TPS1H100-Q1符合 AEC-Q100标准、并通过了 ISO7637-2/ISO16750-2认证。
    工业版本 TPS27S100符合工业标准 IEC 61000-4标准。

    此致