This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1525A:死区时间配置

Guru**** 2811375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760874/uc1525a-dead-time-configuration

器件型号:UC1525A

大家好、

我想知道如何为特定的死区时间选择特定的 Rd? 我只在图2中看到 Rd 和充电时间之间的关系、充电时间与死区时间有何关系?  

非常感谢!

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、George、

    图2实际上是 Rd 和放电时间之间的关系。 图中有错误、但标题不是错误。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!
    感谢您的回复。
    但我仍然不确定放电时间和死区时间之间的关系。 例如、如果我需要100kHz 频率和100ns 死区时间、如何选择 Rd? 恐怕数据表未指定。
    谢谢!

    乔治
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、George、

    放电时间是电路的死区时间。

    谢谢、

    Daniel