This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5041:AN-1299 LM5041评估板:D11 (CMPD2838-NSA)的用法或电路中二极管的实际用途

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761356/lm5041-an-1299-lm5041-evaluation-board-the-usage-of-d11-cmpd2838-nsa-or-the-actual-purpose-of-the-diode-in-the-circuit

器件型号:LM5041

尊敬的先生:

我计划在我的新项目中使用 LM5041 IC、但在浏览 AN-1299 LM5041评估板的原理图时、我发现了 连接到 Vcc 的二极管 D11 (CMPD2838-NSA)。

我对 D11在电路中的使用有以下疑问:

输入输出隔离会产生任何影响。

2.电路中二极管的实际用途是什么?

我可以使用此拓扑达到最大频率(根据数据表、它可以达到1MHz)、但 降压侧至少可以达到900kHz、推挽为450KHz。

谢谢、此致、

Nesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nesh 您好!

    这似乎是数据表中的一个小错误。

     您在上面圈出的 VCC 和 VEE 是次级侧 OPAMP U4的电源轨。

    该 VCC 通过 二极管 D11从 T4和 T4的次级绕组生成

    它与初级侧的 VCC 无关、实际上应该标记一些其他名称。

    它不是节点名称,只是一个标签,因此您可以进行电气隔离。

    LM5041的 最大可用振荡器频率 为1MHz、因此适合您的应用。

    此致

    John