This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23880:multi-TPS23880的 I2C 连接

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23880, TIDA-00290, TPS23861, ISO1541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761110/tps23880-the-i2c-connection-of-multi-tps23880

器件型号:TPS23880
主题中讨论的其他器件: TIDA-00290TPS23861ISO1541

您好!

如果 我们 要使用 multi-TPS23880,则:

MCU 只有 SDA 和 SCL、如何将 TPS23880与 SDAI/SDAO/SCL 相连?

TIDA-00290使用2个 TPS23861和1个隔离器进行 I2C 连接。 我可以参考 TIDA-00290了解 TPS23880的 I2C 连接吗?

谢谢、

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 C.T:

    是的。 您可以将 TPS23880的所有 SCL 连接在一起(SDAO 和 SDAI 相同)、并且在 PSE 和 MCU 之间只使用一个数字隔离器。 您还可以使用双向数字隔离器(例如 ISO1541)、只需将 SDAO 和 SDAI 连接到 PSE 端即可。 请参阅我们使用 ISO1541的 TIDA01411参考设计。 谢谢。

    此致、
    一分钱
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    非常感谢!