This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:有关 COMP 引脚的问题

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761322/ucc28950-question-about-comp-pin

器件型号:UCC28950

大家好、

  我想知道 UCC28950在哪种情况 下具有最大占空比输出?

  • 当 v (comp)>2.8时?
  • 当 V (comp)>2.8+0.85时?

   如果您能与我分享下图中的0.85V 失调电压的原因、我将不胜感激。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles

    当 COMP 达到2.85V 时、控制器将以 Dmax 运行。

    850mV 偏移符号表示方框图中显示的斜坡信号偏移、其中信号振幅为0.8V/2.8V。 该偏移以隐式方式显示在方框图中、并在图36中显式显示、但在两种情况下都是相同的偏移(在方框图中舍入到1位的小数)。 将这样一个固定偏移添加到模拟电路中的常见原因是为了确保电路的所有线性工作范围均可供使用。 例如、 如果您使用外部误差信号放大器并将 UCC28950误差信号放大器配置为电压跟随器、那么您不必担心外部信号放大器输出下拉至0V 的能力-偏移意味着外部信号放大器必须具备 能够下拉至800mV、这更易于保证。

    实际上、该偏移对于控制环路来说是"不可见"的、设计人员不必担心它。

    我希望这能回答你的问题、如果不能回答、请告诉我。

    此致

    Colin