This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2511-Q1:如何设计硬件

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2511-Q1, TPS2511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760557/tps2511-q1-how-to-design-hardware

器件型号:TPS2511-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS2511

尊敬的问候:

我正在研究用于车载 USB 充电器的 TPS2511-Q1。

我有一些问题。

1.当我检查 EVM 时、施加1/10W (1608大小)的 Rilim。

  我是否应该为 Rilim 应用1608规格?

2.当我查看 SLVA800的文档(有效系统 ESD 保护指南)时、对 D+和 D-应用了铁氧体磁珠(图4) 2012尺寸。

  为什么要应用2012年的规模?  

3.我检查了 TPS2511的协议。

  什么是均分频器模式?

4.当我对 USB 线路(VBUS、D+、D-、GND)进行短路测试时、是否有有关测试结果的文档?

  短路测试条件如下所示。

  +12V 至 VBUS、    

   +12V 至 D+、    

   +12V 至 D-、    

   +12V 至 GND

请帮助解决这些问题。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Jeongtae Park、

    您可以应用1608大小或任何其他大小、这无关紧要。
    具体取决于您的布局。 尺寸没有太大影响。
    3.分频器模式表示 Apple 设备和 Samsung 的特殊 DCP 模式。 如您所知、由 USB-IF 定义的 DCP 模式仅允许1.5A 最大充电电流。 Samsung 和 Apple 为最大2.4A 充电电流定义了自己的 DCP 模式、我们称之为 DCP 分频器模式。
    TPS2511这些引脚上的绝对最大电压为7V、因此12V 电压会损坏 TPS2511。 在本例中、我建议您添加 TVS 二极管。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    感谢您的回答。
    其他问题。

    在 Rilim 流入了多少电流?
    2.焊珠的阻抗是多少?

    谢谢。

    此致、
    JT Park
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、JT Park。

    ILIM 引脚上的电压低于1V。
    2.我不清楚应用手册。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    您能否检查附件?

    我随附了应用手册文件。

    (铁氧体磁珠(2x) UPB201209T)

    Thanks.e2e.ti.com/.../slva800_5F00_TPS2511.pdf

    e2e.ti.com/.../5.-Extended-ESD-Performance.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、JT Park、

    很抱歉、我无法与应用手册的作者联系。 您可以从应用手册中了解常用楔块的值、只需从常用楔块中选择一个珠。 理论是相同的。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    我因您的原因解决了此问题。
    感谢您的支持。

    此致、
    JT Park