This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65130:TPS65130负输出问题

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65130, TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759737/tps65130-tps65130-negative-output-issue

器件型号:TPS65130
主题中讨论的其他器件: TPS65131

你(们)好。

我们在使用 TPS65130时遇到问题、负极无法输出电流。 正输出具有低负载能力。

我将电路的该部分与另一个 PCB 单独焊接在一起。 这种现象是相同的。 测试过程中有多个 IC 损坏、更换后也会出现同样的现象。
在我将 D6旋转90度后、负载能力似乎增加了(大约60mA)。 但是、正负电源的负载容量不像规范中所写的那样为800mA。
哪些器件与电路相关?  

请您就此发表评论吗? 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在2018年7月1日之前回复。

    谢谢、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、伊斯天、
    我相信我已经用电子邮件回复了您有关此问题的信息、但我也在这篇帖子中复制了我的回复。
    我在回顾后注意到的几件事是:

    -用于 VREF 滤波的 C50应为220nF。
    -我计算出前馈电容 C48和 C51的值为6.8pF。 目前、客户原理图显示的是18pF。 请使用数据表中的公式11和12来计算这些电容值。
    -在一些噪声更大的客户设计中、我们注意到通过前馈电容器 C51耦合到 FBN 引脚的噪声太大。 因此、我们建议在 C51和-15V 节点之间添加一个与 C51串联的51k 欧姆电阻器。 这将稳定环路、客户应该能够获得–ve 电源电压。
    -对于 VPOS、TPS65130的最小开关电流限制为700mA。 由于在客户应用中具有高转换比(15V/5V)、VPOS 上的负载电流将会更小。 开关将达到90mA 左右的电流限值。 如果客户需要更高的电流、则应改用 TPS65131。

    在尝试这些建议后、请告诉我客户是否仍有问题。

    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!