This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4121:LM4121IM5-ADJ/NOPB

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759505/lm4121-lm4121im5-adj-nopb

器件型号:LM4121

尊敬的先生/女士:

我在 我们的1.65电压基准设计中使用 LM4121IM5-ADJ/NOPB。

对于 VOUT =[Vref (1+ R1/R2)−Ibias•R1、我选择了电阻器 R1 = 36K 欧姆且 R2 = 100K。 Vref =1.216且 Ibias = 40nA

我的预期 VOUT 为1.65伏、但我得到的是1.60V

您能否建议如何解决?

谢谢、此致、

Sarath Kumar C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kumar、

    您能给我展示一个原理图吗?
    您的电阻器的实际电阻是多少?
    在测试时、引脚上的 Vref 电压是多少?

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    感谢您的回复。 请找到我使用的以下原理图。

    在电路中测量的电阻 R1和 R2的值为31.25K 和62.9K、在 ADJ 引脚上测量时、Vref 电压为1.199V。

    除了这个我在 R1 = 3.6K 和 R2 = 10K 条件下测试的电压、我得到的 Vref 为1.217V、但 VOUT 为1.44V

    谢谢、此致、

    c Sarath Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sarath、

    您能否尝试另一个 LM4121并查看问题是否仍然存在?
    C1的 ESR 是多少? 它是什么类型的电容器?

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    感谢您的回复。

    我尝试了另一个 LM4121。 问题与以前相同。 我用于 C1的器件是 低 ESR 的 C1608C0G1H470J080AA

    谢谢、此致、

    c Sarath Kumar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sarath、

    问题似乎可能是电容器 ESR。 您可以尝试使用0.022uF 等更小的电容器吗? 或者添加一个0.5欧姆串联电阻器以增加 ESR?

    -Marcoo