Other Parts Discussed in Thread: LM4121
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM4121 尊敬的先生/女士:
我在 我们的1.65电压基准设计中使用 LM4121IM5-ADJ/NOPB。
对于 VOUT =[Vref (1+ R1/R2)−Ibias•R1、我选择了电阻器 R1 = 36K 欧姆且 R2 = 100K。 Vref =1.216且 Ibias = 40nA
我的预期 VOUT 为1.65伏、但我得到的是1.60V
您能否建议如何解决?
谢谢、此致、
Sarath Kumar C