This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/UC3844:WebBench 设计警报

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UC3844, UC3844A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760025/webench-tools-uc3844-webbench-design-alert

器件型号:UC3844

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我们尝试在 webench 中的隔离式电源下方进行仿真。

输入:20-28 VDC

输出:90VDC/1.25A CC/CV 隔离式

WebBench 使用 UC3844AN 生成电路并 给出以下错误。

请说明出现此错误的原因。 UC3844是否符合此要求? 我们需要最高的效率。

此致

Vinod Sharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vinod Sharma:
    听起来您使用的 MOSFET 可能不适合该应用。
    请提供更多详细信息、例如:
    1) 1)您正在使用的电源拓扑。
    2) 2)所选的 MOSFET。
    3) 3)所选的开关频率。
    这些信息将帮助我们为您提供帮助。
    谢谢
    Joe Leisten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、针对 U1 (UC3844)的结温警报不针对 MOSFET。
    请参阅以下所需详细信息:
    1) 1)您正在使用的电源拓扑。 -->基于我的输入 webench 建议的反激式设计。 请确认这是否正常?
    2) 2)所选的 MOSFET。->Ideal MOSFET 由 WebBench 选择。
    (二
    UC3844A 设计
    在当前设计条件下、无法在当前数据库中找到合适的 FET。 因此、该设计是使用理想的 FET 创建的。
    请注意、生成的 FET 参数是理想的、因此效率/损耗值已禁用。 此外、原理图/PCB 导出和
    热仿真不适用于理想 FET。
    (三
    3) 3)所选的开关频率。 ->100kHz 由 WebBench 选择。


    请考虑此设计的高效率要求、帮助选择最佳器件。

    此致
    Vinod Sharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinod:

    感谢您使用 WEBENCH、我检查了这个问题。
    这似乎是有关 U1 Tj 的错误消息。

    在我们无法从数据库中找到具有适当器件型号的 FET 的设计条件下、WEBENCH 仍会提出设计方案、但具有"理想 FET"、以帮助用户分析电路的其余部分。  在这些情况下、不会计算效率、IC Tj、M1 PD、M1 Tj 等参数、因为它们将取决于所选的实际 FET。

    但是、我们仍然为 WEBENCH 设计的其余部分提供其他组件参数和其他工作值、例如占空比、其他组件的损耗等

    e2e.ti.com/.../opvals.docx

    现在、您可以忽略警告消息并尝试检查设计的其余部分。  

    我们将修复此器件的警报消息问题。  

    如有任何问题、请随时告知我们

    谢谢
    Sahil