This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:TS 引脚问题

Guru**** 2560080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21040EVM-777, BQ21040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761094/bq21040-ts-pin-issue

器件型号:BQ21040

您好!

我们发现:

  1. 使用 BQ21040EVM-777并使用237KOhm (禁用 TTDM 模式)将 TS 接地。在没有电池的情况下、如果我用手指触摸 TS 引脚或由金属制成的任何东西、充电器 VOUT 将输出电压、如果手指或金属物体被移除、则会恢复。

  2. TS 引脚电压由内部电流源生成、并根据数据表将其钳制在2000mV、但我们测量到一些发生故障的 IC、TS 引脚电压变为3~4V、并在拆卸后恢复、然后再次重新安装。

  3. 在 TS 引脚(>100N)处添加过多电容、#CHG 指示器工作异常。

  4. 在 电池移除测试中、我们尝试逐  引脚移除3个电池引脚(因为所有引脚不可能同时接触 IC)、如果 TS 引脚在 B+之前移除、那么#CHG 将保持状态且不会改变、除非 我们触摸 TS 引脚或复位 VIN。
  5. 在 EVM 上插入 B+之前、如果我们通过电池的 TS 引脚触摸 BQ21940的 TS 引脚、有时  B+将输出电压(如 TTDM 性能)  

 权变措施:

1.我们从电池上移除 NTC 并将其置于 BQ21940的 TS 引脚上、B+将 变为高-低-高-低...(电池检测)

  并且不会再次出现任何意外的性能。 (但 NTC 无法感应温度。  电池节数)

由于 B+ 引脚必须 比 TS 引脚提前移除、因此我们在 TS 引脚处添加了10uF 电容、到目前为止没有问题(大约10个)、


支持需求:

1.最终客户需要知道 这种问题是如何发生的。

2.最终客户需要正式记录 BQ21040不适合可拆卸电池组应用。

3.您能否帮助提供电池 检测周期和振幅的规格说明,规格对于典型值仅为25ms,客户需要知道最小值。 和最大 以 了解电池检测是否发生。

4.根据 Workaround2 (在 TS 引脚处添加10uF),您是否可以对此解决方案发表意见? 是否有任何副作用?

非常感谢。
C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将回复您发送的包含问题的 PM 消息。