This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2766:我应该使用哪个电容器?

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760763/lm2766-which-capacitors-should-i-use

器件型号:LM2766

您好 E2E 团队

我不熟悉 ANSI 标准,因此我很难理解第1页上的符号 C1和 C2。  

如果我看一下指定、这是一个非极性电容器(ANSI Y32.2-1975、第44页)、但根据 数据表中的描述 -极性。

告诉我什么是正确的:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vitaly、

    感谢您提出您的问题。

    C1应为非极化电容器。 建议选择 C1作为高质量陶瓷电容器。

    C2可以极化或非极化。

    谢谢、

    Garrett