请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25703A 主题中讨论的其他器件: TAS5805M
你好
请帮助我向我推荐 BQ25703A 的功率 MOSFET,谢谢,EVM 参考设计 MOSFET 对于我的应用有太大的裕度,
应用:智能扬声器,2个8W 扬声器,PA 将选择 TAS5805M, 2-S 4.2V 锂电池,3000mAh/电池,充电器电流小于2A,适配器为5V/2A 或9V/1.5A,系统端可能有总共6A 的需求