This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560异常振荡问题

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759812/tps54560-abnormal-oscillation-issues

e2e.ti.com/.../SKYPINE-FA--Procedure.doc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VIN 16-32V、Vout 12.8V I out (最大值) 2A,开启后、会出现示波器、SW 引脚波形抖动和大波长现象。 EVM 的 IC 验证不良是始终存在的现象。 一种现象是、当输入电压升高时、这种现象会更容易发生。
    客户因音频输出异常而发现此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您分享您的报告。

    我看到过有关此设计和您的报告的内部电子邮件。 我们应该继续进行此对话的一个版本、由于所有相关方都参与了离线对话、我将关闭此 E2E 主题、让我们通过电子邮件继续此讨论

    谢谢、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 非常感谢你的帮助。 让我们尽快为最终用户提供一个帐户。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、达尔文、

    谢谢你。 如上所述、我将关闭此主题、但我们将继续通过电子邮件发送

    此致、
    Katelyn