This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:BQ25700A 泄漏电流

Guru**** 2810795 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761044/bq25700a-bq25700a-leakage-current

器件型号:BQ25700A

您好!

我在设计中使用的是 BQ25700A 充电器 IC。 在数据表中、(SDA、CHG_OK)引脚的泄漏电流被称为1mA。 我 在我的设计中使用的是100K 欧姆电阻器。 如果 我要计算引脚上的电压、则会发现电压为100mV (V=0.000001*100000=.1V)。 数据表中提到的泄漏电流为毫安或微安。

您是否可以建议我指定的数据表正确或拼写错误?

提前感谢。

此致

ANANDAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anandan、

    是的、这是一个拼写错误。 它应该是 uA 而不是 mA。