This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27761:您能否共享 PSRR 与频率图?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27761, LM27762, TPS63710, ADS1299, TPS60400, TPS7A39, TPS60403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760228/lm27761-can-you-share-a-psrr-verses-frequency-plot

器件型号:LM27761
主题中讨论的其他器件: LM27762TPS63710ADS1299TPS7A39TPS60403

您好!

我的客户希望创建一个-2.5V 电压轨、PSRR @ 100Hz 大于58dB、PSRR 小于1µV sqrt (Hz)@ 10Hz。 如今、他们正在寻找一种包含反相开关电容器器件和低噪声 LDO 的双芯片解决方案。 我看到了 LM27761器件、并希望更好地了解较低频率下的 PSRR。 数据表在2MHz 时具有典型值、但没有较低频率的信息或图形。 这是您可以分享的吗?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我们没有此 IC 的 PSRR 数据(它不是超低噪声 LDO)、但 LM27762是一款非常相似的器件。 它不符合您的 PSRR 规格。 但是、它们的输入端是否有需要抑制的100Hz 信号? 如果不是、则不应在此工作点关注 PSRR。

    他们需要什么 Vin 和 Iout? TPS63710是一款非常独特的器件、只需一个开关即可提供类似 LDO 的性能。 它在10Hz 规格下非常接近主动的1uV/根(Hz)、并且可以通过在 CAP 引脚上使用更大的电容来改善这种情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chris、

    非常感谢您的快速响应。  我不知道他们正在监控的信号的频率、但我知道他们使用的是500SPS 的 TI ADS1299、因此我们可以假设他们测量的频率在250Hz 或更低的范围内。  我认为正是这种情况推动了这种大 PSRR 要求。

    我还向他们询问了有关驱动此 PSRR 要求的更多详细信息、因为 ADS1299显示了在100Hz 时 PSRR 性能超过100dB、增益为24。 因此、在 TPS63710的 PSRR 和 ADS1299之间、可能没有问题。

    它们使用+5V 电源、需要为 ADS1299生成±2.5V 电源轨(正负)。 这些是最大电流为10-20mA 的低电流轨  TPS63710器件看起来是1A 器件、对于该应用而言、这会有点过分。

    最后、我对 LM27761和 LM27762都感到关注的一点是、它们都具有2MHz 开关频率。 这恰好位于 ADS1299的调制频率下、抽取滤波器的增益恰好为1 (不会抑制此开关噪声)。 请参见下面的。

    如果您有任何疑问、请告诉我、但我的主要问题是找不到在采样频率附近切换且在调制频率附近切换的反相稳压器。

    请告诉我您的想法、再次感谢您、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 John 的详细介绍。 是的、TPS63710对于这个套接字来说是超时的、但是请仍向他们展示、这在其它项目上可能很有用。

    LM27761和 LM27762都具有 PFM 模式、因此噪声不会是2MHz、而是会更低。 然而、TPS6040x 器件是一款频率低得多的完全不同的反相电荷泵器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    再次感谢。 您似乎无法强制 LM27761或 LM27762进入 PFM 模式、您能吗? 我在数据表中也看不到频率与负载电流图、因此无法估算器件是否会在10-20mA 时转换为恒定开关频率模式。  

    我喜欢这两种器件、但我不认为我的客户愿意考虑这些器件、除非我们可以显示一些数据、表明在开关频率接近2MHz 的情况下、器件将不会处于恒定开关频率模式。

    TPS6040x 器件可能是唯一的选择、除非您可以与 LM2776x 器件共享其他数据。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS6040x 是否适合它们? 根据我们讨论的内容、我不明白为什么不这么做。 非 TPS60400器件型号不以省电模式运行、这在这类应用中通常是首选模式、以便在定义的频率下提供纹波。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我在用户指南中针对 TPS7A39器件提出了 TPS60403建议。 如果我再有问题、我会告诉您。 再次感谢、我将关闭此主题。  

    John