This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3854:从 DC 源操作 UC3854

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3854

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761111/uc3854-operating-uc3854-from-a-dc-source

器件型号:UC3854

大家好、

UB3854是否可以用作具有400VDC 输出和直流电源输入(120VDC 降至80VDC)而不是220VAC 的前置稳压器?

Idea 的目标是在正常交流电源(80-270VAC)上运行 UC354前置稳压器、并在线路断电时切换直流电源。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我对您的需求的理解是、将 UC3854用于直流/直流升压转换器。 如果是、可以将其用于此目的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。
    当电源输入为 DC 时,应用手册中的所有设计公式都以相同的方式应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PFC 前置稳压器可直接连接到直流输入、尽管它专为交流输入而设计。 大多数公式应该可以直接使用。 如果某些应用需要交流详细信息、则可以假设交流电与直流电成反比。 因此、基本而言、您可以在输入端执行等效的直流到交流、然后设计此升压转换器。

    但简单来说、是的、可以将数据表中的公式用于升压转换器设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。
    你成就了我的一天。