This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1085:LD1085C 的引脚对 Pi 解决方案

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1085, LM317-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760987/lm1085-pin-to-pi-solution-of-ld1085c

器件型号:LM1085
主题中讨论的其他器件: LM317-N

尊敬的团队:

我尝试找到此竞争器件的 P2P 解决方案:

看起来是 DPAK (TO-252)、对于 这种封装、我们只有1.5A 电流。

请建议合适的引脚对引脚解决方案

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BTW、LM1085采用 DDPAK 封装、竞争对手的产品为 DPAK。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    遗憾 的是、我们没有任何适用于此竞争器件的 P2P 和额定输出电流为3A 的替代方案。 如果需要 P2P、 我建议使用 LM317-N (1.5A 输出电流)。 如果需要3A 电流、则推荐使用 LM1085。

    此致、

    Blake