请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65094 尊敬的:
我们使用 TPS65094、但测量 PCH_PEROK 序列的时间大于125ms。
我看到了数据表第42页。 序列 为100ms
测量序列:
GUI 可以更改计时? 还是需要 PMIC 硬件进行设置?
原理图:
[已删除]
如有任何建议、请告知我。
谢谢、
此致、
劳伦斯。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.