This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24702:BQ24702单节电池对吧?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24702, BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760238/bq24702-bq24702-single-cell-ok

器件型号:BQ24702
主题中讨论的其他器件: BQ25606

我们在2节和4节(锂离子)充电器产品中使用 bq24702多年。 对单节锂离子充电器有新的要求。 它是否有原因不起作用? 更改现有 PCB 中的电阻器值是否会使充电电压为4.2V、并根据需要设置适当的 BATDEP? SLUS553E 似乎并不表示它是否正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    BQ24702不是针对单节锂离子电池而设计的。  当没有适配器时、它需要至少2节电池才能从电池供电。

    我们最近发布了 BQ25606

    http://www.ti.com/product/bq25606

    这是一款独立的单节电池器件、可能适合您的应用。  您能否了解一下该器件、如果它不符合您的要求、请告诉我您需要哪些其他功能?

    谢谢、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Steve、我们的产品在严格充电应用中使用 IC。 无需使用单节电池供电。 它会充电吗? (不会重新设计现有 PCB 以适应另一个 IC、因为它的产量非常有限)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    由于上述限制、我们从未在单节电池应用中测试/验证过 BQ24702。  您正在询问该器件是否可以在其设计范围之外使用、是否已经过验证。  我并不是说困难、但我不建议您以我们尚未测试的方式使用器件。  

    从产品页面可以看到、该器件 已符合 在2、3和4节电池应用中使用的要求。  这是我可以推荐使用的唯一范围。

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    了解、谢谢 Steve