This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760281/lm5117

主题中讨论的其他器件:LM5117

我使用 LM5117 IC 来驱动 eGaFET EPC2020 GaNFET 开关。 此开关需要 Vgs=5V。 我能否从外部将 LM5117的 VCC 引脚设置为5V 以驱动 GaNFET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否能够帮助澄清您的问题?

    您是否在问 LM5117的输出电压是否可以将 VCC 电压设置为5V? 如果您不是这样建议、是否有一个外部电源连接到 VCC?

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于我们在新的 e2e 线程中继续了这一讨论、我将关闭此线程。 让我们在新主题中继续讨论。

    谢谢、
    Katelyn