This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:器件运行问题

Guru**** 2604265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760614/bq24074-question-of-device-operation

器件型号:BQ24074

你(们)好

我对 bq24074运行有两个问题。

您能否检查以下文件并向我提供反馈?

e2e.ti.com/.../6175.E2E.xlsx

以下是从上部文件中提取的问题。

问题1.

当/CE 为高电平时观察到 BAT 电压的充电器的这种正确行为是否正确?

问题2.

周期为529ms 的脉冲在 CH1:BAT 上观察到。

但是、CHG 不变。

行为是否正确?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    对于问题1、这是正确的行为。 当/CE 为高电平时、充电被禁用、这将导致/CHG 为高阻抗、如数据表的表3所示。
    对于问题2、由于电池检测例程运行、器件会对电池引脚上的电容器进行充电和放电、因此预计会出现方波。 在这种情况下、电池也不存在、因此/CHG 将具有高阻抗、这正是示波器捕获显示的结果。 这是正确的行为。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Raheem


    感谢你的答复。
    我还有其他问题。

    >对于问题1,这是正确的行为。 当/CE 为高电平时、充电被禁用
    >导致/CHG 阻抗高,如数据表的表3所示。

    为什么在禁用充电时 BAT 引脚(CH1)上出现0.72V 电压?
    它是否在 BAT 引脚上偏移? 还是在电容器上充电的电压?

    >对于问题2,由于电池检测例程的原因,预期会出现方波
    >运行设备对电池引脚上的电容器进行充电和放电。
    >在这种情况下,电池也不存在,因此/CHG 将具有高阻抗
    >这是示波器捕获显示的内容。 这是正确的行为。

    我们能否在数据表上看到显示电池检测例程在 T =~500ms 的情况下运行的说明?

    请您回复。

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    对于问题1、0.72V 将是 BAT 引脚电容器上的电压。
    对于问题2、请查看数据表的图32和图33。