This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:有关电源的问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760539/tps2121-question-regarding-power-supply

器件型号:TPS2121

您好!

我的客户考虑使用 TPS2121、他 有2个关于电源的问题。

首先、TPS2121没有电源引脚。 它只是具有多路复用器输入引脚。 因此、他想知道 TPS2121控制逻辑和栅极驱动器的详细电源路径。 如果该点位于 背对背 FET 的背面、则需要通过输出提供电源。

其次、当 IN1、2断开时、该 IC 是否可以对任何控制引脚(例如、PR1、OV1、SEL 等)施加电压?

谢谢、此致、

Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、  

    感谢您与 E2E 联系!  

    我想知道您是否可以详细说明您的问题。 如前所述、TPS2121没有电源引脚。 因此、该器件由任一输入(IN1或 IN2)供电、具体取决于电压较高的输入。 因此、该器件不能由输出供电。  

    出于好奇、如果器件在输出端供电、系统将如何工作? 由于该器件是2:1电源多路复用器件、您能否说明器件的配置方式?

    关于您的第二个问题、如前所述、如果 IN1和 IN2断开连接、则器件将不会通电。 因此、向任何控制引脚施加电压都将无法正常工作。  

    客户是否正在寻找 OTG 充电? 这适用于 USB 应用吗?

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur - San:

    感谢您的快速回复。

    我了解控制逻辑的电源路径、并有两个新问题。

    您描述了 TPS2121将为控制逻辑的电源路径选择较高电压输入。 这是否取决于控制引脚的状态? 例如、IN1的电压高于 IN2、但选择 IN2。

    下一个问题是 IQ。 数据表显示、所选输入的 Iq 为200uA、未选输入的 Iq 为10uA。 我想这种推理是通过为控制逻辑供电来实现的。 但是 、在输出为高阻态的情况下会发生什么情况?

    谢谢、此致、

    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    很抱歉、我之前的消息不正确。 与设计对话后、所选通道将为器件内的内部电路供电。  

    如果器件的输出为高阻态、则最高输入电压为内部电路供电。 在这种情况下、总 IQ 将小于300uA。 它应该更接近数据表值、并具有您提到的值。

    谢谢、

    黄亚瑟