This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:BQ24250降压转换器至3.3V、用于为无线传感器节点供电

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24250, CC1120, TPS63000, TPS61175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760859/bq24250-buck-converter-for-bq24250-to-3-3v-for-powering-wireless-sensor-node

器件型号:BQ24250
主题中讨论的其他器件: CC1120TPS63000TPS61175

我们正在设计太阳能供电型室外无线传感器节点。 我们使用 BQ24250为锂离子电池充电。 微型(MSP430)、无线电(CC1120)和其余电子器件的运行电压将小于3.3V (待定-介于2.5V 至3.3V 之间的任何位置)。 对讲机将以433MHz 运行。 我们应该选择开关稳压器还是 LDO 将 BQ24250 SYS 电压输出转换为电压范围(2.5V 至3.3V)吗? 如何确保电源噪声对无线电和板载其他传感器的影响最小? 如果开关噪声是一个问题、我们可以忍受 LDO 中浪费的功率、否则我们更喜欢降压转换器。 有关器件型号的任何建议。 最大电流消耗将小于500mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RAM、

    通过线性稳压器在负载为500mA 时从4.2V 降至2.5V、可实现850mW 的功耗。 TI 提供多种线性稳压器选项。 我建议将采用 PowerPAD 的 QFN 封装焊接到接地层以实现散热。 实际上、您可能希望获得额定电流更高的稳压器、从而使其封装更大并提供更多散热。 除非您计划停止低于~3.35V 的电池放电、否则您必须使用 TPS63000系列等降压/升压转换器或采用 SEPIC 的 TPS61175等升压转换器来提供3.3V 电压。 无论如何、BQ24250是一款开关转换器、会产生开关 EMI 噪声。 对于任何开关转换器、您都可以通过执行以下操作来最大限度地降低 EMI:
    1:采用并联0.01-0.1uF 电容的降压输入电容和升压输出电容的紧凑布局
    2.调整 SW 节点到接地端的 RC 缓冲器的大小
    缓冲器几乎总是将 EMI 降低到可接受的水平、但会降低转换器效率。 以下链接中的应用手册介绍了如何针对您的特定电路板优化缓冲器。 www.ti.com/.../slva255.pdf