This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62085:合适的使能延迟以等待稳定的 VIN

Guru**** 2501925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760071/tlv62085-suitable-enable-dealy-to-wait-stabilized-vin

器件型号:TLV62085
主题中讨论的其他器件:TPS62810

您好!

我想确认是否适合通过 EN 引脚上的 RC 滤波器执行 EN 延迟。 目标是使能输出电压当 VIN 电压至少达到95%时、VIN 具有慢启动(10ms 0V 至3、3V)。 我阅读数据表以检查 EN 引脚是否具有 施密特触发输入、但 datahsett 不会说它是否具有。

问题是:在 EN 引脚上设置 RC 滤波器是否合适?考虑到 EN 信号将是一个非常慢的边沿。

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    据我所知、这是一个阈值介于0.4V 和1V 之间的正常比较器。 我还可以与设计人员进行双次检查。

    在数据表的电气规格表中,以这种方式指定。

    您应该以这种方式阅读:为了确保设备 已启用,Ven 应该高于1V。 但某些 IC 可能已经在0.6V、0.8V 或0.9V 电压下启用。

    此致、

    Sabrina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabrina、

    我需要延迟 INPUNT 的输出。 因此、我将在 EN 引脚上添加一个 RC、正如原理图中所示。


    正如您所说的、INPUNT 是一个正常的比较器、EN 信号将达到3.3V、但它将作为 RC 慢信号。 我认为、当信号处于使能点的 arround 时、这可能会是一个问题、因为由于噪声、它可能会启用多次。


    EN 信号的边沿上是否有任何时序限制?


    我发送输入、输出和 EN 信号的捕捉。

    谢谢、BR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    EN 引脚是具有迟滞功能的逻辑门输入、没有直流值可以同时启用和禁用器件的状态。 我不会看到噪声是一个问题、因为它本身会被 RC 电路过滤。 在 EN 引脚上通常使用 RC 使能延迟电路、正如您的原理图中所示、我经常看到其他客户这样做。 唯一的问题是、无法为此器件精确设置使能延迟时间。

    如果您需要精确的启用延迟时间、可以查看 TPS62810

    此致
    Sabrina