This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS650250:器件所需的 P SPICE 模型

Guru**** 2606065 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS650250, AM3358, AMIC110, TPS65910, TPS65218D0, TPS65216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760583/tina-spice-tps650250-p-spice-model-required-for-the-part

器件型号:TPS650250
主题中讨论的其他器件:Tina-TIAM3358AMIC110TPS65910TPS65218D0TPS65216

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我需要尽早使用上述 IC 的 P SPICE 模型。 我在相同的工具和软件选项卡中找不到它。

请提供相同的信息。

此致


Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankit、

    您是正确的、目前没有用于仿真 TPS650250 PMIC 器件的模型。 遗憾的是、PMIC 使用仿真模型并不常见。

    我已输入创建此模型的请求、但 创建新的零件模型可能需要很长时间才能完成。

    如果您可以详细说明您需要该模型的原因、那么我将与团队合作以确定您的请求的优先级。

    此外、如果您对 TPS650250器件有任何具体问题、我可能无需模拟模型即可直接回答这些问题。

    您将使用 TPS650250 PMIC 为哪种类型的处理器/FPGA/SoC 供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

    我使用的是 AMIC110控制器。 是否可以 将 TPS65910A3A1RSL PMIC 用于控制器而不是 TPS650250。 因为我的 AM3358处理器板包含 TPS65910A3A1RSL 部件、而 AMIC110是 AM3358的引脚快插替代产品。 但是、在 AMIC110的评估板中、以下器件使用 了 TPS650250。

    您能为您提供相同的指导吗?

    此致


    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以继续将 TPS65910 (TPS65910A3A1RSL)用作 AMIC110的 PMIC。

    AMIC110通过 AM335x 降低了成本、而 TPS650250降低了 TPS650250的成本。 唯一的区别是 PMIC 不是引脚对引脚兼容的。

    对于未来的设计、您可以考虑分别使用 TPS65218D0和 TPS65216为 AM335x 和 AMIC110供电。 这两个 PMIC 是引脚对引脚兼容的。